Venezuela, el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, depende en gran medida del petróleo y la energía hidroeléctrica para generar electricidad. En los últimos años, los residentes, especialmente aquellos en áreas rurales, han estado experimentando redes poco confiables. Para solucionar el problema, HMB instaló un sistema de energía de respaldo utilizando las soluciones de almacenamiento y energía solar residencial de Schneider Electric.
Desafíos
Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo con grandes reservas de petróleo y gas. Con uno de los costos de electricidad más baratos del mundo, tiene una fuerte dependencia del petróleo y la energía hidroeléctrica para la generación de electricidad. Sin embargo, en los últimos años Venezuela está experimentando inestabilidad y falta de confiabilidad en su sistema de energía eléctrica.
Este problema es más prominente en las zonas rurales de Venezuela, incluidos sus hogares, pequeños centros de salud y escuelas. En muchos casos, las personas solo tienen generadores de diésel y gas como fuente de energía alternativa en estas áreas.
Con el reciente avance en la tecnología fotovoltaica, HMB Solar ayuda a los residentes a reducir el impacto de la energía fluctuante y los cortes al ser independientes de la energía, produciendo su propia energía de una manera rentable. Además, HMB Solar comprende el objetivo global de reducir los gases de efecto invernadero y quiere ser parte activa de la solución.
Solución

HMB Solar diseñó un sistema híbrido interactivo de red acoplado a CC de 4 kW que incluye una matriz de cadenas con 12 paneles montados en el techo con tecnología perc con una potencia total de 4,620W y un banco de baterías de cristal de plomo integrado con una capacidad de 220Ah a 48 voltios. La instalación incluyó las siguientes soluciones de Schneider Electric:
- 1x SW 4048 120/240 inversor/cargador
- 1x Conext™ MPPT 80 600 controlador de carga
- 1x Conext™ Gateway
- Conext™ Insight 2
- 1x Conext™ Panel de control
- 1x SW Panel de distribución de energía de CA
- 1x SW Panel de distribución de energía de CC
El inversor/cargador Conext™ SW, junto con el controlador de carga solar Conext ™ MPPT, proporcionaron una solución robusta y confiable para instalaciones pequeñas y medianas residenciales y rurales con diferentes tipos de cargas. Trabajando como un sistema de energía de respaldo o fuera de la red, la función de soporte de red mejorada permite recolectar la máxima energía disponible del sol sin afectar la calidad de la energía entregada a las cargas.
Conext ™ Gateway e Insight 2 para monitoreo y administración remota

Como integrador de sistemas, HMB Solar considera que Conext ™ Insight 2 es una herramienta poderosa para la administración de múltiples sitios. Conext ™ Insight 2 es una plataforma de gestión de energía basada en la nube donde todos los proyectos solares de HMB se almacenan en un depósito centralizado, lo que permite el acceso remoto desde cualquier ubicación.
“Desde el momento de la instalación, nuestra vida ha cambiado. Ahora podemos llevar una vida normal sabiendo que tenemos un sistema de energía automático, confiable y respetuoso con el medio ambiente en caso de cortes eléctricos” — Magaly Becerra, Homeowner