La guía para principiantes sobre inversores solares residenciales: fotovoltaicos vs. Micro inversores vs. híbridos

Inversores solares. ¿Qué son y realmente necesito uno para el sistema de energía solar de mi hogar? Respuesta corta: Absolutamente. Hablemos del papel de los inversores solares y analicemos algunas diferencias clave entre inversores fotovoltaicos, micro inversores e inversores híbridos.

La tarea principal de los inversores solares es simple: convertir la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (CA) que puede utilizar para el consumo de energía de tu hogar. Sin inversor solar, no hay energía utilizable. La mayoría de los edificios residenciales solo usan energía CA y no la energía CC que produce el panel solar. Esta es la razón por la que los inversores solares son esenciales para tu sistema energético y por qué es crucial elegir el inversor adecuado para tus necesidades. Teniendo en cuenta el tamaño de la casa, la cantidad de consumo de energía necesaria y el rendimiento y las capacidades deseadas, hay muchas opciones para escoger el más adecuado. Hay muchos tipos de inversores solares disponibles en el mercado. Hablemos de 3 tipos que son populares para aplicaciones residenciales.

Inversores fotovoltaicos

En los sistemas de inversores fotovoltaicos, toda la energía generada por tus paneles solares se enviará a un solo inversor. Los paneles solares están conectados entre sí mediante cables, que transfieren energía CC al inversor central. Luego, el inversor convierte la energía de CC en energía de CA utilizable para tu hogar.

Pros

Bajo costo: el inversor fotovoltaico es la opción de inversor más asequible del mercado. Debido a que solo se necesita un inversor principal para un sistema de energía solar, pagas por un solo producto que requiere menos horas de mano de obra para la instalación.

Fácil mantenimiento: puedes instalar este inversor en cualquier lugar de tu hogar, ya sea en interiores o exteriores, lo que lo hace fácilmente accesible para su mantenimiento. Debido a que un solo inversor fotovoltaico es todo lo que realmente necesitas, el mantenimiento y reparación es rápido y fácil.

Contras

Rendimiento ineficiente a la sombra: si hay sombra en uno de los paneles, afecta el rendimiento de todos los paneles. Esto significa que producirá menos energía de CC a partir de tus paneles solares, por lo que producirás menos energía de CA utilizable.

Falta de resiliencia: los inversores fotovoltaicos no funcionan en cortes de energía, ya que es un sistema de conexión a la red. Si se corta la energía, entonces la energía que mantiene al inversor funcionando se desconecta.

Micro inversores

Los micro inversores son un poco diferentes. En lugar de tener un solo inversor principal, como en los sistemas de inversores fotovoltaicos, cada panel solar se instala con su propio inversor más pequeño, convirtiendo la energía de CC en energía de CA directamente en el panel. Estos micro inversores aprovechan al máximo la producción de energía de cada panel, maximizando la generación de energía.

Pros

Rendimiento óptimo: debido a que tiene un micro inversor individual, cada panel tiene un rendimiento óptimo a pesar de cualquier sombra en los otros paneles. Los sistemas de micro inversores seguirán produciendo tanta energía como sea posible.

Contras

Mayor costo: los micro inversores generalmente cuestan más. Pagarás más por el equipo, así como por más horas de mano de obra para la instalación.

Mayor mantenimiento: debido a que están distribuidos por el techo, puede ser más difícil de mantener o reparar si surgen problemas.

Falta de resiliencia: tu hogar no tendrá energía en caso de un corte ya que este inversor se conecta a la red.

Inversores híbridos

Los inversores solares híbridos utilizan energía tanto de los paneles solares como del almacenamiento de la batería. Esto significa que, además de la energía producida en tus paneles solares, tu sistema también puede extraer energía almacenada de un banco de baterías para obtener energía de respaldo.

Pros

Fiabilidad y resistencia: puedes confiar en los inversores híbridos para obtener energía constante que alimenta toda una casa debido a su energía almacenada, incluso durante cortes o días nublados.

Contras

Mayor complejidad: el diseño y la instalación del sistema de inversores híbridos requieren más habilidad, investigación y esfuerzo que otros inversores solares. Los propietarios necesitan un instalador experimentado y capacitado debido a la complejidad de este inversor.

Recomendación de productos

¿Buscas inversores solares de calidad con alta resistencia, rendimiento y flexibilidad? Consulta las tecnologías solares de Schneider Electric.

XW Pro

Los inversores híbridos XW Pro son perfectos para el sistema de energía de tu hogar. La resistencia del XW Pro protege tu energía incluso cuando la red se apaga.

XW Pro de 230V

SW

Los inversores híbridos SW son ideales para uso fuera de la red, energía de respaldo y autoconsumo para tu hogar. Obtén mayores retornos por tus inversiones con este inversor fácil de instalar.

SW de 230V