XW Pro de 230 V
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Sistemas de inversores conectados a la red e híbridos para satisfacer una gran variedad de necesidades
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
La solución de inversor híbrido perfecta para las necesidades de autoconsumo, energía de reserva y fuera de la red.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
Los paneles de distribución de energía solar SW le permiten ahorrar tiempo y dinero gracias a la instalación flexible de los sistemas SW.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA.