La caja de conexiones de fusibles de la batería 250 Conext™ combina inversores/cargadores XW+ con un banco de baterías que utiliza un método de desconexión de un solo polo de la batería y proporciona protección de fusibles para cables, baterías e inversores/cargadores. Se pueden configurar dos cajas de conexiones de fusibles de la batería 250, una al lado de la otra, para satisfacer los requisitos de desconexión de dos polos. Hay disponible una caja de conexiones de fusibles de la batería 160 más pequeña y compacta para aplicaciones en el lado de la batería con controladores de carga solar Conext MPPT.