Soluciones para hogares
Garantiza la comodidad y la seguridad de tu familia con energía limpia ininterrumpida

La resiliencia energética se hace limpia
Protege tu hogar contra los imprevisibles cortes de la red eléctrica con una energía de reserva fiable o consiga la independencia energética desconectándose de la red. Nuestras soluciones se integran con un generador para dar soporte a cargas críticas, como bombas, sistemas de seguridad y electrodomésticos, al tiempo que reponen las reservas de la batería para cortes de energía prolongados.

Tu vida sin compromisos
No todos los sistemas solares y de almacenamiento se crean igual. El sistema de Schneider Electric, con su alta potencia y capacidad de sobrecarga, tiene la capacidad de manejar cargas dinámicas de energía de reserva y una mejor gestión de la carga. ¿Qué significa esto? Que simplemente no tienes que comprometer tu estilo de vida cuando la red se cae o si vives fuera de la red.

Funcionamiento de varios aparatos, sin problemas
En una mañana ajetreada, es posible que prepares el café con una cafetera y, al mismo tiempo, prepares una tostada para ti y calientes los copos de avena para el desayuno de tus hijos. El sistema solar y de almacenamiento de Schneider Electric puede gestionar varios aparatos a la vez. Decimos que nadie debe vivir en torno a su sistema energético; nuestro sistema energético apoya tu vida.
¿Vives fuera de la red y necesitas poner en marcha una bomba de agua? Déjenos eso también a nosotros.

Integración total del generador
¿Estás pensando en añadir un generador para cortes prolongados o para vivir sin conexión a la red? Nuestra solución está totalmente integrada con los generadores, proporcionando una transición sin problemas. Pero no te fíes de nuestra palabra: nuestros clientes dicen que no notan cuando la fuente de energía cambia al generador.

Capacidad flexible de la batería
Los sistemas solares de Schneider Electric ofrecen una compatibilidad flexible con las baterías y una capacidad de energía flexible por inversor, lo que permite optimizar los diseños de los sistemas según tus necesidades de consumo de energía y tu presupuesto.
Más información sobre cómo la energía solar puede cambiar tu vida.

Inversores híbridos
Los inversores solares híbridos utilizan la energía tanto de los paneles solares como del almacenamiento en baterías. Esto significa que, además de la energía producida en tus paneles solares, tu sistema también puede extraer energía almacenada de una batería para obtener energía auxiliar.
→ Consulta la información técnica

Controladores de carga
Un controlador de carga es fundamental para mantener la salud y longevidad de tus sistemas de baterías. Ayudan a regular el voltaje suministrado al sistema de baterías y ayudan a garantizar que las baterías no se sobrecarguen durante el día y evitan que la carga vuelva a los paneles solares para que las baterías no se agoten durante la noche.
→ Consulte la información técnica

Gestión energética
Un sistema de gestión energética es clave para comprender tus hábitos de consumo energético. Obtén más información sobre gestión energética aquí
COMIENZA AHORA
¿Estás listo para iniciar tu viaje con energía solar? Haz clic a continuación para encontrar la mejor manera de obtener energía sostenible, confiable y resiliente