XW Pro de 230 V
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Protege tu negocio frente a cortes de suministro eléctrico imprevistos con un sistema de alimentación auxiliar fiable gracias a la solución integral de Schneider Electric.
El inversor XW Pro se integra en el sistema eléctrico y convierte sin problemas la energía de las reservas de la batería en cargas críticas de corriente, como bombas, sistemas de seguridad, refrigeradores y dispositivos electrónicos, cuando no se cuenta con suministro eléctrico. Se utilizan tres unidades XW Pro para proporcionar alimentación trifásica. Para situaciones con apagones prolongados, el inversor XW Pro se integra con un generador para cargas críticas de corriente mientras reabastece las reservas de la batería.
Las soluciones Conext™ incluyen:
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
Se conecta fácilmente con el software Insight para simplificar la gestión energética de los sistemas solares y de almacenamiento.