Conext MPPT 60 150
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Reduce tu factura de electricidad y la dependencia de las compañías eléctricas con una solución de energía ecológica de Schneider Electric.
Gracias a PriorityPower, los inversores Conext™ XW Pro y SW priorizarán el autoconsumo de la energía almacenada en la batería y la energía fotovoltaica generada por encima de la energía de la red eléctrica, lo que ayudará a los dueños de viviendas a evitar los altos costes de suministro energético. Tanto la serie XW como la SW también proporcionan respaldo en áreas propensas a interrupciones de la red eléctrica. Los inversores Conext™ XW Pro le llevan un paso más allá al permitir la venta del exceso de energía fotovoltaica mediante GridSell.
El acoplamiento del sistema fotovoltaico al banco de baterías con los controladores de carga solar Conext™ MPPT es el método más eficiente y económico para el autoconsumo y para el almacenamiento de energía fotovoltaica. Tanto la serie Conext™ XW Pro como la SW cargarán el banco de baterías con la red eléctrica si la irradiación solar es insuficiente. Las baterías y el sistema solar fotovoltaico pueden ampliarse según sea necesario.
Existen dos aplicaciones principales de ParallelPower:
Reducción de cargas máximas: Los inversores Conext™ XW Pro y SW pueden limitar el consumo energético de la conexión de la red eléctrica mediante la introducción de energía por encima de un punto establecido para soportar cargas temporales grandes, lo que ayuda a evitar las cuotas máximas de uso en áreas con tarifa basada en niveles en la capacidad de alimentación entrante o en el consumo máximo.
Refuerzo de la red: Los inversores Conext™ XW Pro y SW pueden complementar la entrada de la red con alimentación de CA adicional para soportar grandes cargas, lo que incrementa temporalmente la energía dentro de un hogar más allá del límite de la conexión de red.
Las soluciones Conext™ incluyen:
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
La solución de inversor híbrido perfecta para las necesidades de autoconsumo, energía de reserva y fuera de la red.