Conext MPPT 60 150
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Aprovecha nuestras soluciones completas sin conexión a la red para pequeños negocios a fin de alcanzar la independencia energética, obtener acceso a la electricidad o reducir los costes del generador diésel.
En las empresas sin conexión a la red, el consumo energético suele ser mayor durante el día, justo cuando la producción de energía fotovoltaica es más alta. Si hay consumo nocturno, la energía fotovoltaica debe almacenarse para su uso posterior.
El acoplamiento de CA del sistema fotovoltaico con el XW Pro es un método sencillo y rentable de proporcionar energía para las actividades empresariales durante el día. El dimensionamiento del sistema fotovoltaico para conseguir el doble de potencia nominal del inversor/cargador permite suministrar energía y cargar la batería simultáneamente durante el día. El inversor XW Pro reduce la sobreproducción de energía fotovoltaica. El acoplamiento de CC del sistema fotovoltaico con el XW Pro a través de los controladores de carga solar Conext™ MPPT también es una opción.
El inversor XW Pro proveerá energía para las cargas de CA y también puede cargar el banco de baterías con el suministro eléctrico del generador diésel. El generador diésel sin conexión a la red se utiliza como sistema auxiliar de la energía fotovoltaica y para ampliar la autonomía. Las baterías y el sistema solar fotovoltaico pueden ampliarse según sea necesario para la autonomía requerida. El panel de control del sistema y Insight se utilizan para la supervisión y el control. Las soluciones Conext™ incluyen:
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
La solución solar ideal para los mercados de la CEI, que admite edificios industriales, cocheras, sistemas fotovoltaicos híbridos de gasóleo y sistemas acoplados de CA.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.