Conext MPPT 60 150
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Suministra electricidad limpia a tu comunidad y reduce los costes del generador diésel.
1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la energía
Estas personas sufren de trastornos de salud y malas condiciones de desarrollo social y económico, además de pagar una gran parte de sus ingresos por una energía perjudicial y contaminante. Como especialista global en gestión de energía, Schneider Electric provee soluciones para desarrollar energía fiable, asequible y limpia para tu comunidad.
Los grandes sistemas híbridos sin conexión a la red o de microrredes ofrecen una solución de energía de CA más sostenible y asequible si se compara con la energía suministrada únicamente por un generador diésel. El inversor Conext™ XW Pro o XW+ puede combinarse con generadores diésel en un sistema híbrido sin conexión a la red, lo que aumenta la flexibilidad y fiabilidad de todo el sistema de microrredes mientras se reduce la dependencia en el coste cada vez mayor del combustible diésel. El inversor Conext™ XW+ en un sistema trifásico (230/400 V) aumenta hasta 76 kW (IEC)/61 kW (UL) en una arquitectura de varios clústeres. La caja de conexiones de CA Conext™ gestiona la línea del bus de CA mediante la integración del Conext™ XW+ con generadores diésel en un sistema híbrido. Se pueden añadir baterías, junto con sistemas solares fotovoltaicos acoplados de CC y CA, según sea necesario, para alcanzar la autonomía requerida. El Conext™ XW+ utiliza el generador diésel como fuente auxiliar para las cargas a fin de ampliar la autonomía. Gestión Energética Insight proporciona control y supervisión del sistema.
Las soluciones Conext™ incluyen:
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
La solución solar ideal para los mercados de la CEI, que admite edificios industriales, cocheras, sistemas fotovoltaicos híbridos de gasóleo y sistemas acoplados de CA.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.