Inversor híbrido XW+ de 230 V
El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA.
Protege tu hogar frente a interrupciones impredecibles de la red eléctrica con una alimentación auxiliar de confianza.
El inversor XW Pro o SW se integra en el sistema eléctrico residencial y convierte sin problemas la energía de las reservas de la batería para alimentar cargas críticas de corriente comobombas, sistemas de seguridad, refrigeradores y dispositivos electrónicos, cuando no se cuenta con suministro eléctrico.
Para situaciones con apagones prolongados, el inversor XW Pro o SW se integra con un generador para soportar cargas críticas mientras reabastece las reservas de la batería.
Las soluciones Conext™ incluyen:
El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
La solución de inversor híbrido perfecta para las necesidades de autoconsumo, energía de reserva y fuera de la red.
Los paneles de distribución de energía solar SW le permiten ahorrar tiempo y dinero gracias a la instalación flexible de los sistemas SW.
Se conecta fácilmente con el software Insight para simplificar la gestión energética de los sistemas solares y de almacenamiento.