Conext MPPT 60 150
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Aprovecha nuestras soluciones completas sin conexión a la red para tu hogar a fin de alcanzar la independencia energética, obtener acceso a la electricidad o reducir los costes del generador diésel.
Para las residencias sin conexión a la red, el inversor Conext™ XW Pro o SW se convierte en la fuente de energía primaria y forma la red, convirtiendo la energía solar y las reservas de la batería en alimentación de CA para cargas. Las potentes funciones de arranque con carga de los inversores Conext™ XW Pro y SW permiten arrancar y ejecutar cargas típicas con facilidad, como bombas, lo que permite su uso en sistemas de bombeo de agua y redes de alcantarillado. El Conext™ XW Pro o SW también se puede combinar fácilmente con un generador diésel para acortar el tiempo de funcionamiento del generador, reducir los costes del combustible diésel y ampliar la autonomía de la instalación solar.
Usando los controladores de carga solar Conext™ MPPT, el sistema fotovoltaico se acopla en CC al banco de baterías, proporcionando un método eficiente y económico de almacenar energía fotovoltaica para su uso durante la noche. El acoplamiento de CA del sistema fotovoltaico con el cargador/inversor tiene ventajas cuando el conjunto solar fotovoltaico deba situarse lejos del banco de baterías.
Las soluciones Conext™ incluyen
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.