Conext MPPT 60 150
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
A medida que los precios de la electricidad y la energía solar se vuelven cada vez más competitivos, el uso de nuestra solución híbrida para pequeños comercios permite conseguir el máximo ahorro en los costes de energía.
Gracias a PriorityPower, el inversor XW Pro priorizará el autoconsumo desde la batería y la energía fotovoltaica generada antes de adquirir la energía de la red eléctrica, lo que ayudará a los propietarios de empresas a evitar los altos costes de suministro energético. El XW Pro también proporciona respaldo en áreas propensas a interrupciones de la red eléctrica. El inversor XW Pro le lleva un paso más allá al permitir la venta del exceso de energía fotovoltaica mediante GridSell.
El acoplamiento del sistema fotovoltaico al banco de baterías con los controladores de carga solar Conext™ MPPT es el método más eficiente y económico para el autoconsumo y para el almacenamiento de energía fotovoltaica. Tanto el XW Pro como el SW cargarán el banco de baterías con la red eléctrica si la irradiación solar es insuficiente. Las baterías y el sistema solar fotovoltaico pueden ampliarse según sea necesario. Existen dos aplicaciones principales para ParallelPower:
Refuerzo de la red: Los inversores XW Pro y SW pueden complementar la entrada de la red con energía adicional para soportar grandes cargas, lo que incrementa temporalmente la energía dentro de un edificio con una alimentación de red limitada.
Reducción de cargas máximas: XW Pro puede limitar el consumo de energía de la conexión de la red al agregar energía por encima de un punto establecido para soportar grandes cargas temporales, lo que ayuda a evitar cuotas de uso máximas.
Las soluciones Conext™ incluyen:
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
La solución solar ideal para los mercados de la CEI, que admite edificios industriales, cocheras, sistemas fotovoltaicos híbridos de gasóleo y sistemas acoplados de CA.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
La solución ideal para centrales eléctricas descentralizadas y grandes edificios comerciales
Escalable y flexible, la CL 33/50 es la solución solar ideal para los edificios comerciales.