A – L
- Capacidad de la batería = cuánta energía puede almacenar la batería; se expresa en amperios-hora (Ah)
- Conexión a la red = tu energía proviene de la empresa de servicios públicos local, así como de tu sistema fotovoltaico.
- Ciclo de vida = una ronda de descarga completa de la batería seguida de una recarga completa.
- Descarga de la batería = el uso de la electricidad almacenada en la batería. Es cuando el valor almacenado de la batería disminuye.
- Fuera de la red = cuando eres 100% autosuficiente en tu producción de energía; no estás conectado a la compañía de servicios públicos local.
- Horas – Watt = son unidades de energía eléctrica equivalentes a 1 watt de salida por hora.
- Una bombilla de 20 W que funciona durante 6 horas consume 120 Wh
M – Z
- Potencia nominal continua = la cantidad de electricidad que se puede suministrar de forma continua. Se mide en kW.
- Potencia máxima nominal = es la mayor cantidad de electricidad que se puede liberar en ráfagas cortas. Se mide en kW.
- Profundidad de descarga (DoD) = se refiere al porcentaje de batería que se descarga en comparación con tu capacidad total.
- Tecnología fotovoltaica = energía fotovoltaica = generar energía a través de dispositivos de absorción de energía, transformando la energía de la luz solar en energía eléctrica.
- A menudo también se conoce como paneles solares o paneles fotovoltaicos.