Datos solares

La energía solar nunca es aburrida.

El sol es tan poderoso que, si toda la luz solar que llega a la superficie de la Tierra se aprovechara al máximo de su potencial, ¡los requisitos energéticos globales anuales podrían satisfacerse en solo 1,5 horas! Echa un vistazo a una compilación de otros datos solares interesantes a continuación:

 

  • Las casas con ciertos elementos sostenibles (como los sistemas solares) pueden venderse por más que sus contrapartes sin ellos.
  • Los sistemas solares fotovoltaicos (PV) producen aproximadamente 40 g CO2 eq/kWh; esto es un 96% menos que el carbón.
    • Respecto al CO2… 37,02 toneladas son las del país con mayores emisiones de CO2 per cápita; la nación con menos tiene una huella de carbono de 0,03 t/persona.
  • En 2020, el 3 % de la generación de electricidad de Estados Unidos fue solar, ¡pero se prevé que crezca hasta el 20 % para 2050!
  • La demanda de instaladores fotovoltaicos ha crecido enormemente; al menos hasta 2030, se prevé que los instaladores de energía solar fotovoltaica se encuentren entre los 5 empleos de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
  • Desde 2010, el costo de la instalación de energía solar residencial ha subido entre un 46 % y un 85 %, según la ubicación geográfica.
  • ¡En 2021, el sector renovable experimentó un crecimiento de 257 GW!
    • Dato adicional: las tecnologías solar y eólica fueron las formas de energía renovable de más rápido crecimiento.
  • ¡La capacidad solar instalada de Canadá experimentó un aumento del 13,6 % en 2021!
  • ¡Hay paneles solares en el espacio exterior! La Estación Espacial Internacional (ISS) funciona con energía solar, convirtiendo la luz solar en electricidad.
  • ¡Australia es el país con más capacidad solar por persona! El país alcanzó recientemente una capacidad instalada de 25 GW y tiene una población de ~25 millones.