Inversores solares residenciales: ¿Qué hacen?

Si has estado investigando sobre el cambio a la energía solar para tu hogar, seguramente te habrás encontrado con dos palabras que son parte integral de tu sistema: inversores solares.

Los inversores solares son el cerebro del sistema de energía solar de tu hogar. Sin un inversor solar, no hay energía utilizable. Este artículo te explica qué son y los diferentes tipos de inversores que existen. Sigue leyendo para conocer las cinco funciones principales de tu inversor solar:

1. Convierte la corriente continua en corriente alterna

Un inversor solar es un dispositivo electrónico de potencia que convierte la salida de corriente continua (CC) de un panel solar fotovoltaico (FV) en corriente alterna (CA) que puedes utilizar para alimentar tu casa o enviarla de vuelta a la red. Esto permite que la energía sea utilizada  fuera de la red o desde una red eléctrica comercial.

2. Maximiza la salida de energía

Lección rápida: La corriente es la medida de los electrones que fluyen por un cable en un momento determinado. Su unidad es el amperio o los amperios (A). La tensión es la medida de la fuerza eléctrica entre dos puntos. Su unidad es el voltio (V). La energía se define como la cantidad acumulada de potencia transferida durante un determinado periodo de tiempo.

Corriente x Tensión = Potencia. La potencia es el ritmo instantáneo al que se transfiere esa energía. Su unidad es el Watt (W).

Cuando el producto de la corriente y la tensión es máximo, se alcanza el punto de máxima potencia (MPP) de un conjunto solar.

Un inversor de conexión a red escanea continuamente la corriente-tensión de un sistema para determinar el punto de máxima potencia y asegurarse de que funciona de forma óptima en condiciones ambientales variables.

3. Se comunica con la red

¿Sabías que, en la mayoría de los países, las plantas de generación de energía y las infraestructuras de la red eléctrica están envejeciendo? A veces, cambios como la variación de las condiciones meteorológicas que provocan un mayor uso del aire acondicionado o la calefacción, o el encendido y apagado de las cargas industriales locales, pueden provocar apagones.

En la actualidad, se confía en los inversores para una interacción más avanzada con la red y pueden funcionar a través de interrupciones de energía a nivel local y de todo el sistema.

4. Proporciona información sobre la producción de energía

Tanto si eres propietario de una pequeña vivienda como de un edificio comercial a gran escala, los inversores permiten controlar la producción de energía de tu sistema solar.

Si eres propietario de una vivienda, puedes recibir información, como códigos de error, diagnósticos e información sobre la producción de energía de tu inversor solar en tu ordenador o aplicación móvil, tal como el sistema Insight Energy Management de Schneider Electric.

5. Mantiene la seguridad del sistema

Los arcos eléctricos se producen cuando una corriente eléctrica salta un hueco en un circuito o entre dos electrodos. Pueden ser el resultado del envejecimiento del sistema y de la degradación de los materiales y pueden ocurrir incluso cuando se han tomado las precauciones adecuadas. Los sistemas de inversores de energía solar pueden identificar estos arcos eléctricos y apagarlos, manteniendo la seguridad del sistema.

Para obtener información técnica sobre los inversores híbridos, haz clic aquí.

¿Listo para empezar? Busca un instalador de Schneider Electric cerca de ti:

Encuentra un instalador

Glosario solar:

  • Corriente = medida de los electrones que circulan por un cable en un momento determinado. Su unidad es el amperio o los amperios (A).
  • Tensión = medida de la fuerza eléctrica entre dos puntos. Su unidad es el voltio (V).
  • Potencia = Corriente x Tensión. La potencia es la velocidad instantánea con la que se transfiere esa energía. Su unidad es el Watt (W).
  • Electrónica de potencia = rama de la ingeniería eléctrica que se ocupa del control y la conversión de la energía eléctrica para satisfacer diversas necesidades.
  • Arco eléctrico = se produce cuando la corriente eléctrica salta un hueco en un circuito o entre dos electrodos
  • Punto de máxima potencia (MPP) = el punto más alto de la corriente-voltaje de un sistema de energía solar

Referencia: PV Inverter Scorecard