Interruptor de control de respaldo
El respaldo total o parcial del hogar se simplifica. Para Estados Unidos y Puerto Rico.
Cuando se combina con los inversores XW Pro de Schneider Electric, el interruptor de control de respaldo (BCS) se desconecta automáticamente de la red eléctrica durante un corte de energía, lo que permite que el sistema proporcione energía de respaldo al hogar.
Certificado según las normas UL para Estados Unidos, el interruptor de control de respaldo se utiliza para sistemas XW Pro más grandes que requieren una instalación de entrada de servicio o MID con una calificación de hasta 200 A.
Referencia: 865-BCS-2200