Insight
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Enfoque ecológico para reducir el consumo de combustible.
Ahorro de costs
Mejor entorno
La solución híbrida fotovoltaica de Schneider Electric, a través de la asociación con DEIF, incluye:
Los inversores Conext™ CL de Schneider Electric, junto con los controladores sostenibles automáticos (ASC) de DEIF y los controladores automáticos de grupos electrógenos, proporcionan una coordinación superior para conseguir la mayor cantidad de energía fotovoltaica en aplicaciones híbridas diésel y fotovoltaicas. Esta solución trabaja con la red eléctrica y un generador diésel para formar una solución completa de gestión de red. Los inversores Conext™ LC están diseñados para responder con rapidez a los comandos de restricción de energía de los controladores, lo que permite la integración de la energía fotovoltaica en redes híbridas. El ASC de DEIF controla la energía fotovoltaica de los inversores Conext™ CL para su integración perfecta con las cargas alimentadas por el generador diésel. Ofrecemos una opción de personalización para agregar un controlador de generador automático a fin de proporcionar una solución completa de administración de la planta.
Un software de gestión de la energía potente, pero sencillo, que proporciona a los usuarios acceso a la información crítica del sistema.
Se conecta fácilmente con el software Insight para simplificar la gestión energética de los sistemas solares y de almacenamiento.