Controlador de carga solar fotovoltaica Conext MPPT 60 150
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Carga MPPT en varias etapas, mayor duración de la batería
Referencia: 865-1030-1
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Carga MPPT en varias etapas, mayor duración de la batería
Referencia: 865-1030-1
El dispositivo Conext™ MPPT 60 150 es un controlador de carga fotovoltaica que realiza el seguimiento del punto de potencia máximo de un conjunto fotovoltaico para proporcionar la corriente máxima disponible con la que cargar las baterías. Durante la carga, el MPPT 60 150 regula la tensión de la batería y la corriente de salida en función de la cantidad de energía disponible en el conjunto fotovoltaico y el estado de carga de la batería.
¿Qué debería esperar cuando abra una caja del controlador de carga Conext MPPT 60 150? Eric analizará el producto y los accesorios. También abre la cubierta frontal inferior para mostrar los terminales de cableado, los fusibles de fallo de tierra y los puertos Xanbus.
En este vídeo, Eric revisa la estructura de menús del Conext MPPT 60 150. El controlador de carga Conext MPPT 60 150 realiza el seguimiento del punto de máxima potencia de un conjunto fotovoltaico para proporcionar la corriente máxima disponible con la que cargar las baterías.