El inicio automático del generador (AGS) Conext™ puede activar o detener automáticamente un generador en respuesta a los cambios en los requisitos de energía. El AGS, que es una excelente incorporación a un sistema de alimentación auxiliar o sin conexión a la red, se conecta perfectamente a la red Xanbus y comparte información de estado con todos los demás dispositivos de la red. Con él, es posible supervisar un conjunto de parámetros programables por el usuario, como tensión de la batería, estado de carga o energía de la red, y puede activar el generador en respuesta a cualquier cambio. El AGS Conext™ también se puede configurar de forma remota usando el panel de control del sistema (SCP) o Gestión Energética Insight para activar un generador y puede ayudar a un inversor/cargador cuando las demandas de energía son altas.