Guía de puesta en marcha de XW Pro
Se ha completado la instalación. ¿Y ahora qué? Esta página te ofrece una guía paso a paso para la puesta en marcha de un sistema con un inversor híbrido XW Pro, un controlador de carga MPPT y una puerta de enlace/InsightHome/InsightFacility. Sigue los pasos que se indican a continuación:
1. Descarga el firmware más reciente
El primer paso es descargar el firmware más reciente de todos tus dispositivos. Recomendamos que lo hagas antes de dirigirte al sitio. Visita la página del producto para descargar el firmware. Vé hasta la sección Downloads (Descargas) y haz clic en Firmware. El archivo de firmware se encuentra en un archivo ZIP.
Descomprime los archivos descargados y extrae el archivo .epkg o .xfo en el directorio raíz de una unidad USB.
2. Solicita la contraseña de configuración regional de XW Pro
Durante el proceso de puesta en marcha, tendrás que establecer un código de región, para lo que es necesario que tengas la contraseña. Te recomendamos que solicites la contraseña antes de dirigirte al sitio. Ten en cuenta que la contraseña de configuración de la región sólo se comparte con profesionales cualificados.
Europa: prosumersupport@se.com
Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hora de Madrid/París
Para casos urgentes, favor de indicar «URGENTE – Se necesita llamada devuelta» en el asunto de su correo electrónico para recibir una llamada prioritaria.
1. Actualiza el firmware de Gateway/InsightHome/InsightFacility
- Para iniciar la actualización del firmware:
- Inserta la unidad USB en el puerto de tu Gateway, InsightHome o InsightFacility (dispositivo de puerta de enlace).
- El dispositivo de puerta de enlace emitirá un pitido y el LED parpadeará mientras se copia el firmware al dispositivo y se realiza la actualización. Esto puede tardar entre 5 y 10 minutos.
- Si la actualización tarda más de 10 minutos, asegúrate de que el archivo .epkg se copie correctamente en el directorio raíz.
- Importante: Una vez insertada la unidad USB, no apagues el dispositivo de puerta de enlace.
- Una vez finalizada la actualización del firmware, el dispositivo de puerta de enlace emite dos pitidos y el indicador LED deja de parpadear.
- Retira la unidad USB.
- Reinicia manualmente el dispositivo de puerta de enlace mediante el interruptor de encendido para completar el proceso de actualización del firmware.
El firmware también puede actualizarse de forma remota. Consulta la Guía del propietario de tu producto si prefieres este método.
1. Actualiza el firmware de XW Pro y configure el código de región
Puedes actualizar el firmware de XW Pro a través de la aplicación web de tu dispositivo de puerta de enlace, InsightLocal. Recomendamos el acceso directo, pero también puedes acceder a InsightLocal a través de la red Wi-Fi. Si prefieres este último método, consulta la Guía del propietario de tu producto.
- Antes de actualizar XW Pro, asegúrate de leer el documento «Read Me First» (archivo PDF incluido en el archivo zip) y sigue las instrucciones.
- En tu portátil o tableta, ve a la configuración de Wi-Fi y localiza la puerta de enlace.
- Android: Configuración > Conexiones > Wi-Fi > Seleccionar puerta de enlace
- iOS: Configuración > Wi-Fi > Seleccionar puerta de enlace
- La contraseña Wi-Fi se encuentra en la parte posterior del dispositivo de puerta de enlace.
- Abre un navegador web y escribe la dirección IP 192.168.100.1 en la barra de direcciones.
- Inicia sesión en InsightLocal. Consulta la información de inicio de sesión por primera vez en la Guía del propietario de Gateway/InsightHome/InsightFacility.
- En la barra de menú principal, haz clic en Devices (Dispositivos).
- Primero poner el XW Pro en modo de espera. Esto detendrá la producción de energía
- Haz clic en el dispositivo XW Pro que desea poner en modo de espera.
- Haz clic en Configuration > Controls (Configuración > Controles)
- Busca el ajuste de control del modo de funcionamiento.
- Selecciona Standby (Modo de espera).
- Haz clic en Apply (Aplicar).
- Haz clic en Firmware.
- Haz clic en Upgrade (Actualizar).
- Sigue las instrucciones de actualización paso a paso.
- Para actualizar todos los dispositivos similares de la red, haz clic en Upgrade All (Actualizar todo).
- Sigue las instrucciones de actualización paso a paso.
- Utiliza el menú Operating Mode (Modo de funcionamiento) para volver a poner el dispositivo en modo normal de operación
Establecer el código de región
Una vez cargado el firmware más reciente en XW Pro, puedes configurar el código de región.
- Restaure cada XW Pro en el sistema a TODOS los valores predeterminados de fábrica haciendo clic en el dispositivo XW Pro, luego haga clic en Controls (Controles). Seleccione Reset All Settings to Factory (restablecer todas las configuraciones de fábrica) en el menú desplegable y haga clic en Apply (Aplicar)
- Haz clic en Setup (Configuración) en la barra de menú y, a continuación, selecciona Region Settings (Configuraciones regionales)
- Introduce la contraseña del paso 1 y haz clic en OK (Aceptar). Selecciona una región apropiada. Consejo profesional: para no estar conectado a la red, selecciona IEEE 1547-2003.
2. Actualizar otros dispositivos
Si corresponde, actualiza otros dispositivos siguiendo el mismo proceso que la actualización del firmware de XW Pro. Cada dispositivo tendrá una pestaña dedicada al «Firmware».
1. Configurar XW Pro
Ahora tanto tu dispositivo de puerta de enlace como XW Pro están actualizados. Comencemos a programar el XW Pro para tu sistema usando InsightLocal. Las siguientes instrucciones son para baterías de bucle abierto:
Configuración de la carga de la batería
- En InsightLocal, haz clic en Devices (Dispositivos) en el menú
- En la barra de menú del lado izquierdo, haz clic en Inversor/Chargers (Inversor/Cargadores)
- Haz clic en el icono del inversor
- Haz clic en Configuration (Configuración)
- Haz clic en el botón Advanced (Avanzado)
- Haz clic en Battery Settings (Configuración de la batería)
- Selecciona el tipo de batería/capacidad
- Para el tipo de batería del cliente, consulta el manual del fabricante de la batería para encontrar la información correcta para la tensión/corriente de carga máxima.
2. Configura el XW Pro de acuerdo con el diseño de tu sistema
Configura tu XW Pro de acuerdo con el diseño de tu sistema. A continuación se presentan cuatro tipos de sistemas comunes: exportación a la red, autoconsumo, fuera de la red eléctrica y respaldo.
Exportación a la red eléctrica o autoconsumo
En la misma página, ve hacia abajo hasta el siguiente menú para la gestión energética de la red
Configuración clave para la exportación a la red:
- Habilitar soporte de red = habilitado
- Amperios máximos de exportación (venta) > Se ajusta según la potencia fotovoltaica máxima prevista, excepto cuando se configura para el soporte a la red mejorado (tensión de soporte de la red= 64)
Configuración clave para el autoconsumo:
- Soporte de la red = habilitado
- Vender = deshabilitado
- Voltaje de carga > consulta la Guía del propietario de XW Pro
Sin conexión a la red
Si tu sistema tiene un generador, desplácese hasta AC 2 (CA 2) (Configuración del generador). El tamaño del interruptor CA 2 debe ajustarse al tamaño del interruptor de su generador.
Respaldo
Si tu sistema tiene un generador, consulta Off-Grid settings (Configuración sin conexión a la red). De lo contrario, ve hasta AC1 Grid Settings (Configuración de la red AC1). Para la mayoría de los sistemas de respaldo, la configuración predeterminada será adecuada para la mayoría de las empresas de servicios.
3. Configuración del controlador de carga MPPT
El último paso es la configuración del controlador de carga MPPT. Al igual que el XW Pro, el controlador de carga MPPT puede configurarse en InsightLocal.
Configuración de la carga de la batería
- En InsightLocal, haz clic en Devices (Dispositivos) en el menú
- En la barra de menú de la izquierda, haz clic en Charge Controllers (Controladores de carga)
- Haz clic en el icono del controlador de carga
- Haz clic en Configuration (Configuración)
- Haz clic en el botón Advanced (Avanzado)
- Haz clic en Charger Settings (Configuración del cargador)
- Selecciona el tipo de batería/capacidad
- Para el tipo de batería del cliente, consulta el manual del fabricante de la batería para encontrar la información correcta para la tensión/corriente de carga máxima.

Ve la grabación de este seminario web para obtener más información sobre la puesta en marcha de XW Pro utilizando InsightHome e InsightFacility.